还原 HMI 服务器失败

还原 HMI 服务器失败的原因有以下几种:
  • 如果要使用备份文件中包含的 HMI 服务器覆盖现有 HMI 服务器,则必须先停止运行目标 HMI 服务器,然后才能进行还原操作。运行目标 HMI 服务器时,HMI 标签数据库文件被锁定且无法覆盖。
  • 如果还原了错误的 HMI 服务器,请检查是否在源 HMI 服务器路径框中将完整路径指定给了正确的 HMI 服务器工程 *.sed 文件。
  • 从命令行运行 HMI 服务器备份与还原工具时,确保已创建将用于还原 *.sed 文件的目标工程文件夹。HMI 工程将被直接还原至 HMI 工程文件夹,因为未在 DestinationHMIServer 参数中指定 *.sed 文件的完整路径。
  • 如果进行还原时您要覆盖的 HMI 服务器正在运行,则可能是因为该服务器被设置为在启动计算机时启动,或者是因为进行还原时该服务器与远程客户端或冗余对中的活动 HMI 服务器相连接。请确保在还原 HMI 服务器工程文件时没有客户端尝试连接该服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal