删除或停止默认网站

创建
FactoryTalk View
SE 服务器自定义网站后,如果 IIS 中的默认网站未用于其他软件应用程序,最好将其删除或停止。
如果默认网站有其他用途,请确保在网站中删除以下目录:
  • RSViewSE
  • RSViewActiveXControlSetup
要删除或停止默认网站
  1. 在各个 HMI 服务器计算机上,选择
    开始 > Windows 系统 > 控制面板 > 管理工具 > Internet 信息服务 (IIS) 管理器 > 站点
    。
  2. 从
    站点
    列表中,选择站点,然后单击右侧
    管理网站
    菜单中的
    移除
    或
    停止
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal