故障排除

如果在使用分布式应用程序管理器工具时遇到问题,请参见以下指南排除故障。
还原后无法打开工程组件,如画面和数据记录文件
如果操作符合以下三个条件,则可能发生这种情况:
  • 自定义网站已启用并在创建有 .apb 文件的计算机上创建。
  • 自定义网站已启用,但未在用于还原应用程序的计算机上创建。
  • 还原应用程序和 FactoryTalk Directory。
为避免此问题,在还原应用程序后禁用计算机上的安全网站并重新启动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal