XML 元素和属性

XML 文件可包含元素类型、元素和元素的属性。每个 XML 文件都有一个称为文件元素或根元素的元素,其中包含其他嵌套元素。图形 XML 文件的根元素是
gfx
元素。它代表图形画面。
其他定义和描述图形画面的元素嵌套在 gfx 元素中。元素由开始标签、元素内容和结束标签组成。元素具有属性,属性具有值。可为一个元素指定多个属性,并且 XML 文件中可包含多个元素。
元素还可以具有嵌套在其中的且带有属性的子元素。Captions、imageSettings、states、animations、thresholds 和 connections 是子元素的示例。这些子元素也可以有自己的子元素,比如 states 元素中的 stateID 元素,animations 元素中的 animateType 元素、thresholds 元素中的 threshold 元素、connections 元素中的 connection 元素。caption 和 imageSettings 元素可以是图形对象的子元素,或 state 子元素中的子元素。
在元素和属性的帮助定义中:
  • 引号 "" 中的文本指示数据类型,如字符串、整型、浮点型及其他类型。
  • 由竖线 | 分割的文本指示属性的可能值,一次只能指定其中一个值。
  • 值以双引号括起,后接等号 (=)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal