图形对象元素

图形对象定义为 XML 文件中的单独元素,由其元素类型(如 interLockedButton)标示。类型名称为串联类型名称,其首字母为小写,首字母后的每个单词的第一个字母是大写。
元素类型后的属性用于指定为对象定义的属性。每个属性都有一个值。属性的值类型由属性决定。值可以是下列任意一种:
  • 布尔型值
  • 字符串
  • 浮点数
  • 从枚举列表中选择的值
  • 简单数字
在使用更新功能导入时,每个对象元素必须有“名称”属性,例如 InterlockedPushButton1。如果未定义 name 属性,则具有创建选项的导入功能会为任何新建对象分配名称。在使用更新功能导入时,每个对象元素都必须具有 name 属性。除了带有状态的对象的 stateID 属性,其他属性都是可选的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal