搜索
FactoryTalk View SE 帮助
特殊字符
XML 中的一些字符需要特殊处理,这是因为它们用于 XML 语法,所以不能在图形对象的字符串属性中使用。
用于指定属性的语法为:
attribute name="value"
元素名称区分大小写。图形画面 XML 文件中的所有元素名称均以小写字母开头。
FactoryTalk View 图形 XML 文件
特殊字符的 XML 等效字符串
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal