根元素

XML 文件的根元素包含文件中的所有其他元素和属性。一个 XML 文件只能包含一个根元素。文件中的所有其他元素必须包含或嵌套在根元素内。
FactoryTalk View
图形画面 XML 文件的根元素是图形元素
gfx
。它代表图形画面。gfx 元素包含的元素表示画面的对象和属性。
在 XML 文件中,gfx 或画面元素的开头和结尾显示如下:
<gfx> ... </gfx>
xml 文件的其他所有部分(XML 声明除外)都嵌套在 gfx 元素内。
<gfx> 元素必须包含对模式文件名称的引用,如下所示:
<gfx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="Gfx-SE4.xsd">
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal