XML 模式文件

XML 模式文件是定义 XML 文件的结构、内容和语义的文本文件。用于 XML 文件的模式文件的名称必须使用
xsi:noNamespaceSchemaLocation
属性在 XML 文件中定义。
要导入 XML 文件并生成若干图形对象,“图形导入导出向导”将根据 XML 文件中引用的模式文件验证用户指定的 XML 文件是否有效。如果 XML 文件无效,则图形导入程序将显示描述问题的错误消息。如果 XML 文件有效,则“图形导入导出向导”将根据 XML 文件中的信息创建或更新图形对象。
模式文件的扩展名为 .xsd。安装
FactoryTalk View
时,该文件会安装到
\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\Schemas
。
FactoryTalk View SE
的模式文件为 Gfx_SE4.xsd。
以下内容是模式文件的一小部分,显示了应如何描述图形对象的边框样式。
<xs:simpleType name="borderStyleEnums"> <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> <xs:enumeration value="none"/> <xs:enumeration value="raised"/> <xs:enumeration value="inset"/> <xs:enumeration value="raisedInset"/> <xs:enumeration value="line"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal