关于 XML 声明

XML 文件以 XML 声明(包括 XML 版本和编码信息)开头。例如,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
如果在记事本中创建 XML 文档,则文件可保存为 UTF-8 或 UTF-16 文件格式。如果没有声明,则使用 UTF-8 格式。如果在记事本中保存文件时将编码设置为 Unicode,则必须在 XML 文件顶部的声明中指定 encoding="UTF-16"。
小贴士:
记事本的 Unicode 文件类型对应于 UTF-16 文件格式。
对于包含英文字符串或其他拉丁系语言字符串的文件,推荐采用 UTF-8 以减小 XML 文件的大小。对于其他语言,如中文、日语或韩语,则推荐使用 UTF-16。
必须在记事本里专门将文件“另存为”所需的编码。默认情况下,文件会保存为 ANSI 格式,该格式无法正确导入。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal