趋势图表中缺少笔

问题
一支配置好的笔没有显示在趋势上。
可能的解决方案
在
笔
选项卡上,确保以下内容:
  • 可视
    选项为
    打开
    。
  • 笔的线条颜色与显示选项卡上指定的图表背景颜色不同。
  • 如果
    显示
    选项卡上的
    数据点连接
    选项被设置为
    只显示记号
    ,确保为该笔分配了记号。
在“Y 轴”选项卡上,根据
最小/最大值
选项的定义检查图表范围。如果笔的数据都在指定的范围之外,则笔的趋势线绘制在图表的顶部或底部,而此类位置可能不会被注意到。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal