“趋势对象属性”对话框“连接”选项卡中的选项

下表显示
趋势对象属性
对话框
连接
选项卡的各个选项。
选项
描述
名称
此列显示连接的名称。
名称无法更改。
笔 1-8
要为其分配标签或表达式的笔的编号。趋势对象最多可支持 8 支笔。
最小
当
Y 轴最小/最大值
选项设置为
自定义
且最小值由标签控制时趋势的最小值。
最大
当
Y 轴最小/最大值
选项设置为
自定义
且最大值由标签控制时趋势的最大值。
标签/表达式
指定要分配给笔或值的标签或表达式。
标签
单击
标签
列中的
浏览
按钮 (Browse button),从
标签浏览器
中选择标签。所选的标签在
标签/表达式
框中显示。
表达式
单击
表达式
列中的
浏览
按钮 (Browse button),打开
表达式
编辑器。
表达式
编辑器允许用户创建要分配给笔的算术或逻辑表达式所创建的表达式在
标签/表达式
框中显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal