“或”安全

以下过程仅适用于
运行时安全
编辑器的
FactoryTalk View
3.x
帐户
选项卡中的帐户。
设置“或”安全性意味着,限制对系统特定部分的访问,其余部分可供所有用户访问。在大多数用户可访问大多数图形画面的情况下使用该方法。
要设置“或”安全性
  1. 在
    图形
    编辑器中,向要限制访问的图形画面分配安全码。只有具有所分配安全码的访问权限的用户才能使用受限制的画面。所有用户都可以不受限制地访问没有分配特定安全码的画面。
  2. 在
    运行时安全
    编辑器中,设置用户帐户,以指定用户能够访问的安全码。当在“运行时安全性”电子数据表中输入用户名时,默认情况下,用户具有访问所有代码的权限 (Y)。对于每个用户,关闭对不允许用户使用的所有代码的访问权限 (N)。
  3. 对于用户帐户中的 DEFAULT 用户,关闭对用于限制对某些图形画面进行访问的代码的访问权限。这样可确保已分配了代码的画面的安全性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal