示例:“或”安全

要为具有两个受限制图形画面(Boiler 和 Reactor)的系统以及具有不同访问限制权限的各用户设置安全性,可以执行下列操作:
在
图形
编辑器中:
  • 将安全码 A 分配给图形画面
    Boiler
    。
  • 将安全码 B 分配给图形画面
    Reactor
    。
  • 不向其他画面分配任何安全码。
在
运行时安全
编辑器中:
  • 关闭 (N) 所有 User1 类用户对代码 A 的访问权限。此类用户可以登录、查看除 Boiler 外的所有画面,以及执行注销操作。
  • 关闭 (N) 所有 User2 类用户对代码 B 的访问权限。此类用户可以登录、查看除 Reactor 外的所有画面,以及执行注销操作。
  • 关闭 (N) 默认用户对代码 A 和代码 B 的访问权限。这些用户可以登录、查看除 Boiler 和 Reactor 外的所有画面,以及执行注销操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal