“异或”安全

以下过程仅适用于
运行时安全
编辑器
ME Runtime 3.20 及更早版本
选项卡中的帐户。
“异或”安全性只限制所有用户(系统管理员除外)对少数特定图形画面的访问权限。
要设置“异或”安全性
  1. 在
    图形
    编辑器中,向要限制访问的图形画面分配安全码。只有具有所分配安全码的访问权限的用户才能使用受限制的画面。所有用户都可以不受限制地访问没有分配特定安全码的画面。
    如果所有人员都可以访问画面,可以为该画面分配一个星号 (*)。例如,可以为启动图形画面分配不受显示的访问权限。
  2. 在
    运行时安全
    编辑器中指定用户并将其对所有代码的访问权限设置为 No (N),但那些每个用户都可以访问的代码除外。
  3. 对于 DEFAULT 用户,关闭对已分配给特定图形画面的代码的访问权限。这样可确保已分配了代码的画面的安全性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal