示例:“异或”安全

要为系统设置安全性,使系统管理员可访问所有图形画面,以及两个用户可进行限制访问,应执行以下操作:
在
图形
编辑器中:
  • 将安全码 A 分配给一个名为
    Boiler
    的图形画面
  • 将安全码 B 分配给其他所有图形画面
在
运行时安全
编辑器中:
  • 保留为系统管理员启用 (Y) 的所有代码的所有访问权限
  • 关闭 (N) 对所有项的访问权限,User1 的代码 A 除外
  • 关闭 (N) 对所有项的访问权限,User2 的代码 A 除外
通过该设置,仅能访问代码 A 的 User1 和 User2 可以登录、查看 Boiler 画面,以及执行注销操作。可访问所有代码(即 A 和 B)的系统管理员,可以查看所有图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal