搜索
FactoryTalk View ME 帮助
指定图形画面和系统范围的报警选项
使用
“报警设置”编辑器中“高级”选项卡上的选项
指定图形画面和系统范围的报警选项
。
要指定图形画面和系统范围的报警选项
在
报警设置
编辑器
高级
选项卡的
当前报警
框中,选择用于显示报警消息的图形画面。
单击
浏览
按钮,从工程的所有图形画面列表中进行选择。
如果在
“消息”选项卡
中为报警消息选择
画面
选项,则指定画面会在发生报警时打开。
指定系统级报警设置。
“报警设置”编辑器的“高级”选项卡
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal