“报警设置”编辑器中“高级”选项卡上的选项

下表显示
报警设置
编辑器中
高级
选项卡上的选项。
选项
描述
画面
选择用于显示报警消息的图形画面。
当前报警
单击
浏览
按钮 (...) 选择在触发报警后用于显示报警消息的图形画面。
编辑
单击此按钮可打开并修改所选图形画面。
时间设置
指定此区域内的通知保持时间、最大更新速率和嵌入式服务器更新速率。
保持时间
选择要在确认、静音和复位报警时使用的通知保持时间(毫秒)。应用会将 Ack、Silence、Status Reset 和 Close Display 连接时的值保持指定长度的时间,然后将连接重置为 0。
最大更新速率
选择数据服务器为
触发器
选项卡中指定的触发器标签提供数据的最快速率。默认的更新速率为 1 秒。
该速率也适用于在触发器表达式中使用的任何标签、远程标签或表达式,以及触发器消息嵌入式变量中的标签。
在运行时,无论更新速率如何,所有标签都会在启动时立即更新。
嵌入式服务器更新速率
选择嵌入式服务器更新速率(秒),数据服务器将按此速率向触发器消息嵌入式变量中的标签提供数据。默认更新速率设置为与报警更新速率匹配。
不能将嵌入式服务器更新速率设置为大于最大更新速率。
在运行时,无论更新速率如何,所有标签都会在启动时立即更新。
历史
指定报警记录文件 (.alm)。
最大报警条目数
指定记录文件中的最大报警条目数。可用值为 1-10,000。
如果记录文件中的报警条目数量达到最大容量,发生新报警时会删除最早的报警条目。
高容量警告 (%)
指定高容量警告阈值,表示报警条目数达到或超过指定的
最大报警条目数
百分比。
可用值为 1-99。
一个写连接。单击
浏览
按钮可为该连接分配标签,以通知数据源收到的报警条目数已达到或超过高容量警告阈值。
高高容量警告 (%)
指定高高容量警告阈值,表示报警条目数达到或超过指定的
最大报警条目数
百分比。
可用值为 1-99,必须大于
高容量警告
值。
一个写连接。单击
浏览
按钮可为该连接分配标签,以通知数据源收到的报警条目数已达到或超过高高容量警告阈值。
容量超限
指示收到的报警条目数超过
最大报警条目数
时,会覆盖最早的条目。
一个写连接。单击
浏览
按钮可为该连接分配标签,以通知数据源收到的报警条目数已超过
最大报警条目数
可选连接
指定以下可选连接:
  • 静音 - 一个写连接。如果报警使用音频信号,可为该连接分配开关量标签,以通知数据源报警已静音。
  • 远程静音 - 一个读连接。可为该连接分配模拟量标签或表达式。当该连接更改为一个新的非零值时,将使所有报警静音。不论该连接的值如何,都可以使用其他方法使报警静音。
  • 远程确认全部 - 一个读连接。可为该连接分配模拟量标签。当该连接更改为新的非零值时,将确认所有报警。
  • 状态重置 - 一个写连接。可为连接分配开关量标签,以通知数据源报警状态已复位,即,所有报警的累计时间已复位为 00:00:00,并且所有报警的报警量已经复位为 0。
  • 远程状态重置 - 一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。当该连接更改为一个新的非零值时,将复位所有报警状态。所有累计报警时间会复位为 00:00:00,并且所有报警数量也复位为 0。如果报警状态复位后,报警仍然处于活动状态,则累计时间将从 00:00:00 继续累加,报警数量将从 0 增加到 1。
  • 关闭画面 - 一个写连接。分配一个写连接。可为该连接分配开关量标签,以通知数据源弹出报警画面已经关闭。
  • 远程关闭画面 - 一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。当该连接变为新的非零值时,在
    报警设置
    编辑器
    高级
    选项卡上指定的弹出报警画面会关闭。
  • 远程清除历史 - 一个读连接。为该连接分配标签或表达式允许数据源将所有报警从报警记录和报警列表中移除,并允许复位报警状态。
名称
此列显示连接的名称。
标签或表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开
标签浏览器
并选择标签,而不必在
标签或表达式
列输入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开
表达式编辑器
并创建表达式,而不必在
标签或表达式
列输入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal