“审核跟踪设置”编辑器中的选项

下表显示了
审核跟踪设置
编辑器中的选项。
选项
描述
最大审核条目数
指定记录文件 (.atl) 的最大审核条目数。可用值为 500-10,000。
如果记录文件中的审核条目数量达到最大容量,进行新审核时会删除最早的审核条目。
高容量警告 (%)
指定高容量警告阈值,表示审核条目数达到或超过指定的
最大审核条目数
百分比。
可用值为 1-99。
一个写连接。单击
浏览
按钮为连接分配一个标签,通知数据源收到的审核条目数已达到或超过高容量警告阈值。
高高容量警告 (%)
指定高高容量警告阈值,表示审核条目数达到或超过指定的
最大审核条目数
百分比。
可用值为 1-99,必须大于
高容量警告
值。
一个写连接。单击
浏览
按钮为连接分配一个标签,通知数据源收到的审核条目数已达到或超过高高容量警告阈值。
容量超限
指示收到的审核条目数超过
最大审核条目数
时,会覆盖最早的条目。
一个写连接。单击
浏览
按钮可为该连接分配标签,以通知数据源收到的审核条目数已超过
最大审核条目数
。
远程清除审核历史
一个读连接。可为该连接分配标签或表达式,以允许数据源清除审核记录文件、审核跟踪列表和审核跟踪 RAM 缓存。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal