搜索
FactoryTalk View ME 帮助
MaximumValue
指定对象可写入值连接中的最大值。如果
DecimalPoint
属性是固定位置,则最大值适用于去除小数点的值,而不是显示的值。
如果将连接分配到
可选表达式
,则最大值也适用于发送到此表达式的值。
如果分配
最大
连接,此属性将被禁用。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal