搜索
FactoryTalk View ME 帮助
DecimalPoint
指定要使用的小数点类型:
如果操作员手动输入小数点,并希望在值被发送到值连接时使用小数点,则使用
隐式
。
如果要在数字弹出输入面板或小键盘输入的值小数点后的位数总是相同,则使用
固定位置
。如果选择此类型的小数点,请为
DigitsAfterDecimalPoint
属性指定一个值。将值发送到值连接后,会除去小数点。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal