搜索
FactoryTalk View ME 帮助
可选表达式
一个可选写连接。可为该连接分配写表达式。
应用程序将计算表达式的值,并将结果写入值连接。所有写表达式必须包含一个问号 (?),作为运行时操作员输入值的占位符。
如果小数点类型是固定位置,且“小数点后的位数”的值非零,则会移除显示值的小数点并使用得到的结果。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal