“圆角矩形属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
圆角矩形属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
线条样式
选择线条样式。如果选择的样式不是
实线
,则线条宽度必须为 1 像素。
线-点
线-点-点
在 PanelView Plus 系列终端显示为
线条宽度
键入对象线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。
前景色
此框显示对象线条的颜色。单击可选择其他颜色。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
图案样式
指定对象的图案。该图案会显示在对象的表面,
并且不会覆盖对象的边框、标题或图像。
如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
图案颜色
此框显示对象或状态的当前图案颜色。
单击可选择其他颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal