“楔形属性”对话框“常规”选项卡中的选项
下表显示
楔形属性
对话框中常规
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
线条样式 | 选择线条样式。如果选择的样式不是 实线 ,则线条宽度必须为 1 像素。线-点 和线-点-点 在 PanelView Plus 系列终端显示为点 。 |
线条宽度 | 键入对象线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。 |
前景色 | 此框显示对象线条的颜色。单击可选择其他颜色。 |
背景样式 | 指定对象背景。可用选项如下:
|
背景色 | 此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。 如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。 如果背景样式为渐变,则单击可启动 渐变填充 对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。 |
图案样式 | 指定对象的图案。该图案会显示在对象的表面, 并且不会覆盖对象的边框、标题或图像。 如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。 |
图案颜色 | 此框显示对象或状态的当前图案颜色。 单击可选择其他颜色。 |
提供反馈