“文本属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
文本属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
文本
输入要使用的文本。
插入变量
单击此按钮可选择要插入的变量类型。
字体
选择用于文本的字体。
字体大小
选择用于标题或消息的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为标题或消息选择字体样式。
...
单击浏览 Browse button 按钮以打开
字体
对话框并选择对象的字体属性。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
前景色
该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。
调整大小
如果希望对象大小发生变化的情况下让文字自动伸缩以匹配大小,请选择此框。
如果清除此框,将应用
自动换行
选项。
如果应用正在使用语言切换,则用不同语言显示时,文本大小可能会不同。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
只有当未选择
调整大小
时,自动换行才适用。
对齐
选择文本相对于文本对象边界框的目标位置。
背景样式
选择对象背景是纯色还是透明。如果选择
透明
,则标题背景不会被填充,后面的对象会显示出来。不会填充文本的边界框,会在字母中显示文本后面的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal