“面板属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
面板属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
边框样式
选择对象的边框样式。
如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为
线条
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
指定对象的图案。该图案会显示在对象的表面,
并且不会覆盖对象的边框、标题或图像。
如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
此框显示对象或状态的当前图案颜色。
单击可选择其他颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时处于此状态时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal