“线条属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
线条属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
线条样式
选择线条样式。如果选择的样式不是
实线
,则线条宽度必须为 1 像素。
线-点
线-点-点
在 PanelView Plus 系列终端显示为
背景样式
选择对象背景是纯色还是透明。如果选择
透明
,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
如果选择
实线
,则将用背景色填充点和短划线之间的空间(如果线条样式不是纯色)。
前景色
此框显示对象线条的颜色。单击可选择其他颜色。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
对于实线以外的任何线条样式,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
线条宽度
键入线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal