搜索
FactoryTalk View ME 帮助
设置徒手画对象的常规属性
使用
徒手画属性
对话框的
常规
选项卡设置手绘对象的外观。
要为徒手画对象设置常规属性
在
图形画面
编辑器中,双击 freehand 对象以打开其
属性
对话框。
在
常规
选项卡中指定对象外观。
小贴士:
徒手画对象没有编辑模式。
创建一个徒手画对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal