参考消息画面在运行时的工作方式

在运行时,如果数据源中的值连接从零更改为任何非零值,则将打开包含参考消息画面对象的图形画面。如果值与消息的触发器值相匹配,则显示相应消息。如果非零值与任何配置的触发器值都不匹配,则显示问号。画面将在当前画面的顶层打开。
如果值连接的值更改为 0,则画面将关闭。
小贴士:
使用“信息设置”编辑器指定用于参考消息的图形画面和包含要显示消息的文件并分配值连接。
显示内容
  • 如果未分配值连接,则画面永远不会自动出现。如果用户手动转至包含具有未分配值连接的参考消息画面对象的图形画面,则参考消息画面中将充满问号 (?)。
  • 值连接的值将舍入为最接近的整数。如果该值与指定消息文件中的任何触发器值都不匹配,则画面中将充满问号 (?)。
  • 如果消息因过长而导致无法在画面中完全显示,则最后显示的字符将用星号 (*) 代替。
在参考消息画面中使用按钮
应用程序会创建一个称为 [INFORMATION] 的默认图形画面,其中包含参考消息画面对象和以下按钮:
  • Ack - 确认消息。可使用信息确认按钮在自己的显示画面中创建该按钮。
  • Close - 关闭显示。可使用关闭画面按钮在自己的显示画面中创建该按钮。
如果修改默认画面或创建自己的图形画面且其中包含参考消息画面,则该画面可能包含不同的按钮。
确认消息
当操作员按下
确认
按钮时,则数据源中的 Ack 连接会被设置为 1。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与确认保持时间中的较长者。然后,连接将复位为 0。在
信息设置
编辑器中分配确认连接并指定保持时间。
小贴士:
要在操作员确认消息时关闭画面,可将数据源配置为在确认连接设为 1 时将值连接设为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal