为锁定型按钮设置连接

使用
锁定型按钮属性
对话框的
连接
选项卡为按钮设置标签和表达式。
要为锁定型按钮设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下连接分配标签或表达式:
    值
    一个读写连接。可为该连接分配标签。当操作员按下按钮时,应用会将对应于锁定状态(状态 1)的值写入标签的数据源,除非
    锁定复位类型
    选项(
    常规
    选项卡上)是“非零”值,握手连接当前为非零值。
    当握手连接取消对按钮的锁定时,应用程序会将与未锁定状态(状态 0)对应的值发送给值连接。
    打开包含
    锁定型
    按钮的画面时,应用程序将读取值连接的值,以确定其当前状态。
    指示器
    一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。应用程序可读取数据源的连接值,并更新对象的画面来反映与值对应的状态。
    如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映与值对应的状态。
    如果分配该连接,按钮在接收到指示器连接的响应前不会显示当前状态。如果未分配该连接,按钮的状态则对应于值连接的值。
    握手
    一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。应用从数据源读取该连接的值,当该连接变为满足
    常规
    选项卡中指定的
    锁定复位类型
    选项的条件时,应用会将按钮复位到未锁定状态。
    如果分配表达式,当该连接变为满足
    锁定复位类型
    选项的条件时,应用会计算该表达式的值,然后将按钮复位为非锁定状态。
    小贴士:
    要直观反馈值连接已写入数据源,请将不同的标签分配给值连接和指示器连接。配置数据源,以将值连接的值传递给指示器连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal