设置“转到配置模式”按钮的常规属性

使用
转到配置模式按钮属性
对话框的
常规
选项卡设置
转到配置模式
按钮的外观。
要为转到配置模式按钮设置常规选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定选项。
在
常规
选项卡中设置选项后,单击
标记
选项卡指定按钮的标题或图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal