设置“清除审核跟踪”按钮的常规属性

使用
属性
对话框的
常规
选项卡指定
清除审核跟踪
按钮的外观。
要设置“清除审核跟踪”按钮的常规属性
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定以下属性:
    • 常规外观
    • 触按边界
    • 音频(按钮是否在运行时发出提示音)
在
常规
选项卡上设置完选项后,单击
标记
选项卡设置按钮的标题和图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal