设置旋转动画

通过旋转动画,对象会基于标签值或表达式结果围绕锚点旋转,对象的旋转角度与表达式值成比例。例如,如果表达式的值是最小值和最大值的中间值,则该对象将旋转指定量的一半。
旋转动画可用于所有绘图对象(图像、面板和圆角矩形除外)。如果将旋转动画应用到文本,则文本将围绕锚点旋转,但仍保持在竖立位置。
要为对象设置旋转
  1. 选择对象。
  2. 从
    动画
    菜单中选择
    旋转
    ,或者单击
    动画
    对话框中的
    旋转
    选项卡。
  3. 选择一个标签,或者创建一个在运行时将计算为数字的表达式,以决定对象的旋转情况。
  4. 指定标签处于其最小值和最大值时的旋转角度。这决定了旋转范围。为顺时针旋转指定正值,为逆时针旋转指定负值。也可使用旋转工具的对象智能路径设置这些数值。
  5. 要选择旋转中心(偏移,或者对象将绕其旋转的点),请单击九个按钮之一,或者单击
    旋转中心
    输入框旁的按钮,并以像素为单位键入此位置。
  6. 选择用于计算表达式的最小值和最大值的方法。
  7. 指定表达式的值范围。
    小贴士:
    可使用对象浏览器搜索画面中具有动画的对象。打开
    突出显示设置
    框,并选择想要突出显示的动画类型。
选项
  • 表达式
    键入一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和位运算符。标签名称可用作表达式。进行此操作时,最小和最大表达式值默认为标签的最小值和最大值。
  • 表达式范围
    • 使用标签的最小和最大属性值
      如果在“表达式”框中指定了一个标签,单击此按钮可使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。如果表达式包含多个标签,则对动画使用第一个标签的最小值和最大值。
    • 使用常量
      要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
    • 从标签读取
      要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当画面打开且对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。在打开画面后不会再次读取标签,也不会更改动画的最小值和最大值,即使标签值发生变化也是如此。
  • 旋转(度)
    为顺时针旋转指定正值,为逆时针旋转指定负值。
    • 最小值
      键入表达式计算得到其最小值时对象的旋转角度(以度为单位)。对于对象处于选中状态时所处的位置,其默认旋转角度为 0 度。
    • 最大值
      键入表达式计算得到其最大值时对象的旋转角度(以度为单位)。
  • 旋转中心
    旋转中心或偏移量可决定对象将绕其旋转的锚点。默认为 0,0,这是对象的地理中心。锚点可移到对象内部或外部的任何位置。如果在外部,对象看起来像沿弧线移动一样。偏移量以像素为单位进行表示。
    您可以单击九个按钮中的任何一个按钮指定旋转中心,或单击数据输入框旁的第十个按钮,然后以像素为单位在框内键入偏移值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal