“超链接”选项卡中的选项

下表显示了
超链接
选项卡的选项。
选项
描述
Address
指定代表链接目标的地址。用户可以输入一个 URL 地址或文件路径。用户也可以单击
标签
表达式
来指定一个标签或表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。标签名称可用作表达式。
浏览网页
单击此按钮可以在您的计算机上打开默认 Web 浏览器。随后即可浏览想要链接到的网页,并将 URL 复制粘贴到
地址
框。
URL 必须用双引号 (" ") 括起来。
浏览文件
单击此按钮可选择要在运行时打开的文件。指定文件后,文件的完整路径和名称将显示在
地址
框。
路径必须用双引号 (" ") 括起来。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal