设置超链接动画

为对象设置超链接动画
  1. 选择对象。
  2. 从
    动画
    菜单中选择
    超链接
    。
  3. 在
    超链接
    选项卡的
    地址
    框中,通过下列任一方法指定代表已链接目标的表达式:
    • 键入一个 URL 地址或文件路径。必须用双引号 (" ") 将其括起来。在
      PanelView Plus 7
      或
      PanelView Plus 6
      终端上输入 URL 地址时,必须包含协议名称,如
      http://
      和
      https://
      。
    • 单击
      标签
      浏览表示 URL 地址或文件路径的字符串标签。
    • 单击
      表达式
      打开
      表达式编辑器
      ,以创建一个表达式。
    • 单击
      浏览文件
      浏览并选择文件。
    • 单击
      浏览网页
      打开计算机上的默认浏览器。然后浏览到要链接的网页,并将 URL 复制粘贴到
      表达式
      框。
  4. 完成后,单击
    应用
    。
    小贴士:
    如果对象的超链接动画地址是不存在的文件的路径,在
    PanelView Plus 7
    或
    PanelView Plus 6
    终端上单击此对象将启动与文件类型关联的程序或显示错误消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal