示例:超链接的地址
超链接动画的地址可以是 URL 地址、文件路径、标签或表达式。
示例1:使用 URL 地址
要链接到 Rockwell Automation 主页,请在
地址
框中输入:- “http://www.rockwellautomation.com”或“www.rockwellautomation.com”(个人计算机或MobileView终端)
- “http://www.rockwellautomation.com”(PanelView Plus 7或PanelView Plus 6终端)
URL 必须用双引号括起来。
示例2:使用文件路径
要链接到
C:\Users\Public\Documents
中的文件 sample.pdf
,在地址
框中输入:"C:\Users\Public\Documents\sample.pdf"
路径必须用双引号括起来。
示例3:使用标签
假设字符串标签
linkAddress
表示网页或文件的链接目标。要使用标签,请在地址
框中输入 linkAddress
示例4:使用表达式
假设:
- 字符串标签launchApp代表程序的位置:C:\Windows\System32\notepad.exe
- 字符串标签launchWarningFile代表包含警告信息的文件的位置:C:\Users\Public\Documents\warnings.txt
- 如果当前用户具有安全码A,系统会启动指定的程序。否则,系统会显示指定的警告信息。
为此,请在
地址
框中输入:If CurrentUserHasCode(A) Then launchApp Else launchWarningFile
提供反馈