为对象设置水平移动

动画
菜单中的
水平位置
选项用于使对象随标签值或表达式结果的变化而发生水平移动。对象的水平位置与表达式的值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象的水平位置将位于其最小和最大水平偏移位置的中间。
只能将水平位置动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外,它们只支持可视性动画。
要为对象设置水平移动
  1. 选择对象。
  2. 从
    动画
    菜单选择
    水平位置
    ,或单击
    动画
    对话框中的
    水平位置
    选项卡。
  3. 选择一个标签,或者创建一个在运行时将计算为数字的表达式,以决定对象的位置。
  4. 指定表达式计算得到其最小值和最大值时对象的水平偏移量。还可使用“对象智能路径”设置这些值。
  5. 选择用于计算表达式的最小值和最大值的方法。
  6. 指定表达式的值范围。
选项
  • 表达式
    键入一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和位运算符。标签名称可用作表达式。进行此操作时,最小和最大表达式值默认为标签的最小值和最大值。
  • 表达式范围
    • 使用标签的最小和最大属性值
      如果已在
      表达式
      框中指定了一个标签,则单击此按钮以使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。如果表达式包含多个标签,则对动画使用第一个标签的最小值和最大值。
    • 使用常量
      要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
    • 从标签读取
      要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当画面打开且对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。在首次打开画面后不会再次读取标签,也不会更改动画的最小值和最大值,即使标签值发生变化也是如此。
  • 水平偏移量(像素)
    水平偏移量可决定对象在画面中的位置。
    最小值
    和
    最大值
    框以表达式的最小和最大值决定对象的位置。
    • 最小值
      以像素为单位键入对象的起始位置,或者将对象拖动到其起始位置,然后单击此复选框。以像素为单位的偏移值将反映对象的新位置。
    • 最大值
      以像素为单位键入对象的结束位置,或者将对象从起始位置拖动到其结束位置,然后单击此复选框。以像素为单位的偏移值将反映对象的新位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal