复制和粘贴动画

可以复制画面中为一个图形对象定义的动画,然后将其粘贴到其他对象。使用
编辑
菜单中的
复制动画
和
粘贴动画
选项执行此操作。
要从对象复制动画
  1. 选择将复制其动画的对象。
  2. 从
    编辑
    菜单中选择
    复制动画
    。
要将动画粘贴到其他对象
  1. 选择要将动画复制到的对象。
  2. 从
    编辑
    菜单中,选择
    粘贴动画
    。
    小贴士:
    可以选择对象,然后打开相关的
    动画
    对话框,以在复制动画前查看动画的详细信息。无需关闭
    动画
    对话框即可复制动画。从
    编辑
    菜单中,选择
    复制动画
    。
    将动画粘贴到对象上时,它会覆盖任何已有动画并与之合并。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal