Web 浏览器 ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 Web 浏览器 ActiveX 控件。
连接
描述
URL
必用
此连接指定将在控件中显示的 Web 页面的 URL。
连接可以是固定字符串(例如,“http://www.rockwellautomation.com/”)、内存或直接引用字符串标签。字符串标签包含将在控件中显示的 Web 页面的 URL。
返回
可选
零到非零的转换将在 Web 浏览器历史记录列表中向后导航一个条目。
该连接为只读连接。
连接的数据类型为布尔值。
前进
可选
如果发生零到非零的转换,将在 Web 浏览器历史记录列表中向前导航一个条目。
此连接为只读。
连接的数据类型为布尔值。
停止
可选
零到非零的转换将取消任何挂起的导航或下载操作,并停止所有动态页面元素,如背景声音和动画。
此连接为只读。
连接的数据类型为布尔值。
Refresh
可选
如果从零转换为非零值,将重新加载当前 Web 页面。
此连接为只读。
连接的数据类型为布尔值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal