TerminalInfo ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 TerminalInfo ActiveX 控件的操作。
连接
描述
Enable
必用
如果分配的标签从零转换为非零值,控件会尝试每 500 ms 读取和写入硬件属性值。设备名称和 NIC 信息仅读取一次。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签、内存标签或表达式。
CPU Temperature
可选
控件会读取终端的 CPU 温度并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Logic Board Temperature
可选
控件会读取终端的逻辑板温度并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Display Temperature
可选
控件会读取终端的逻辑板温度并将该值写入配置的标签。仅在
PanelView Plus 7 Standard
PanelView Plus 6
700-1500 终端上受支持。
连接的数据类型为双整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Battery Voltage
可选
控件会读取终端的电池电压并将该值写入配置的标签。
连接的数据类型为双整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
CPU Load
可选
控件会读取终端的 CPU 负荷并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Memory Load
可选
控件会读取终端的内存负载并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Memory Thrashing
可选
控件会读取终端的 BinFS 抖动负载并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Device Name
可选
控件会读取终端的设备名称并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_IPAddress
可选
控件会读取终端内部 NIC 的 IP 地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_IPOctet1 - NIC1_IPOctet4
可选
控件会将内部 NIC 的 IP 地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_Subnet Address
可选
控件会读取终端内部 NIC 的 IP 子网地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_ SubNetOctet1 - NIC1_ SubNetOctet4
可选
控件会将内部 NIC 的 IP 子网地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_Gateway Address
可选
控件会读取终端内部 NIC 的 IP 网关并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_ GWOctet1 - NIC1_ GWOctet4
可选
控件会将内部 NIC 的 IP 网关地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC1_macID
可选
控件会读取终端的 Mac 地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_IPAddress
可选
控件会读取终端内部 NIC 的 IP 地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_IPOctet1 - NIC2_IPOctet4
可选
控件会将内部 NIC 的 IP 地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_Subnet Address
可选
控件会读取终端内部 NIC 的 IP 子网地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_ SubNetOctet1 - NIC2_ SubNetOctet4
可选
控件会将内部 NIC 的 IP 子网地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_Gateway Address
可选
控件会读取终端内部 NIC 的 IP 网关并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_ GWOctet1 - NIC2_ GWOctet4
可选
控件会将内部 NIC 的 IP 网关地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该值写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
NIC2_macID
可选
控件会读取终端的 Mac 地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal