状态连接值

下表列出了状态连接返回的值。
描述
0x01(十六进制)或 1(十进制)
正在下载
0x02(十六进制)或 2(十进制)
下载成功
0x04(十六进制)或 4(十进制)
下载出现错误
0x11(十六进制)或 17(十进制)
正在上传
0x12(十六进制)或 18(十进制)
上传成功
0x14(十六进制)或 20(十进制)
上传出现错误
0x21(十六进制)或 33(十进制)
正在删除
0x22(十六进制)或 34(十进制)
已成功删除
0x24(十六进制)或 36(十进制)
删除出现错误
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal