MacroTen ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 MacroTen ActiveX 控件的操作。除了这些连接之外,没有其他参数可配置控件操作。
连接
描述
Enable
必用
该连接用于更新从 Write01 到 Write10 的所有属性。当分配的值更改为一个新的非零值时,将触发该连接。
该连接为只读连接。
连接的数据类型为数字。
Read01 - Read10
可选
这些连接可分配给表达式、标签或标签占位符(例如“{#1}”)。使用这些连接读取将写入 Write01 - Write10 属性的值。
该连接为只读连接。
连接数据类型为模拟量。
Write01 - Write10
可选
可向这些连接分配标签或标签占位符。使用这些属性分配 Read01 - Read10 属性的输出标签。
该连接为只写连接。
连接数据类型为模拟量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal