IPInfo ActiveX 控件的连接

下表显示的连接用于在运行时控制 IPInfo ActiveX 控件的操作。除了这些连接之外,没有其他参数可配置控件操作。
连接
描述
IPAddress
可选
控件会读取终端的 IP 地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
IPOctet1 - IPOctet4
可选
控件会将 IP 地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
Subnet Address
可选
控件会读取终端的 IP 子网地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
SubNetOctet1 - SubNetOctet4
可选
控件会将 IP 子网地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
GatewayAddress
可选
控件会读取终端的 IP 网关地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
GWOctet1 - GWOctet4
可选
控件会将 IP 网关地址解析为四个部分,并将每个部分都映射为一个整数,控件随后会将该整数写入配置的标签。
连接数据类型为整型。
连接可以是直接标签或内存标签。
macID
可选
控件会读取终端的 Mac 地址并将该值写入配置的标签。
连接数据类型为字符串。
连接可以是直接标签或内存标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal