FunctionKey ActiveX 控件的连接

下表显示了在运行时控制 FunctionKey ActiveX 控件操作的连接。
连接
描述
Trigger
必用
如果分配的标签从零转换为非零值,控件将持续读取其他连接的值并将功能键发送到键盘缓冲区。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”或表达式。
OnDelay
可选
该连接包含在控件将功能键发送到键盘缓冲区之前任意功能键连接必须持续保持为非零值的时间。托管 ActiveX 控件的主机显示更新速率必须至少比该连接中的值快一倍。
连接数据类型为整型。最小值为 200 MS。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”或表达式。
OffDelay
可选
该连接包含在控件检测到下一个零至非零转换之前,任意功能键连接必须返回零值并持续为零的时间。托管 ActiveX 控件的主机显示更新速率必须至少比该连接中的值快一倍。
连接数据类型为整型。最小值为 200 MS。
连接可以是标签、标签占位符“{#1}”或表达式。
F1 - F20
可选
如果连接从零转换为非零值,控件会将关联功能键(例如,F1、F6、F15)发送到键盘缓冲区。连接保持为非零值的时间必须超出配置的 OnDelay 连接时间,如果未配置 OnDelay,则必须超过 200 MS。
连接数据类型为整型。
连接可以是标签或标签占位符“{#1}”。
K1 - K20
可选
如果连接从零转换为非零值,控件会将关联功能键(例如,K3、K8、K17)发送到键盘缓冲区。连接保持为非零值的时间必须超出配置的 OnDelay 连接时间,如果未配置 OnDelay,则必须超过 200 MS。无法将 Kx 功能键发送到 Windows 桌面设备上的键盘缓冲区。
连接数据类型为整型。
连接可以是标签或标签占位符“{#1}”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal