错误代码和错误消息

下表列出了在运行时 Chart 和 ChartEx ActiveX 控件的错误代码和错误消息。
错误代码
错误消息
0
无错误。
1000
错误。所有
DataSeries
Visible
元素设置为
False
(零)。
1001
错误。
DataSeries_FixedAxis Visible
元素设置为
False
(零)。
1002
错误。
DataSeries_1
DataSeries_8
中的
Visible
元素设置为
False
(零)。
1003
错误。
NumberofDataPoints
元素大于 500。
1010
错误。X 轴的最小值大于最大值。
1011
错误。Y 轴的最小值大于最大值。
1100
警告。
DataSeries_
<第一个出错的数据序列编号> 中的所有数据点大于 X 轴的最大值。
1101
警告。
DataSeries_
<第一个出错的数据序列编号> 中的所有数据点小于 X 轴的最小值。
1102
警告。
DataSeries_
<第一个出错的数据序列编号> 中的所有数据点大于 Y 轴的最大值。
1103
警告。
DataSeries_
<第一个出错的数据序列编号> 中的所有数据点小于 Y 轴的最小值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal