Chart 和 ChartEx ActiveX 控件的连接

下表列出了 Chart 和 ChartEx ActiveX 控件的连接。
Connections
描述
重绘
必用
该连接会在每次由零转换为非零值时绘制图表对象。
该连接为只读连接。
连接的数据类型为模拟量或布尔型。
清除
可选
该连接会在每次由零转换为非零值时清空图表区域。
该连接为只读连接。
连接的数据类型为模拟量或布尔型。
Data_Source
必用
该连接包含图表 UDT 实例的根变量。UDT 必须与
关于用户定义的数据类型
部分中的定义相匹配,否则会返回错误。
该连接为只读连接。
不支持标签占位符。
ErrorCode
可选
借助该连接,应用能够管理图表控件配置发生的错误。
该连接为只写连接。
连接数据类型为整型。
ErrorMessage
可选
该连接显示与
ErrorCode
关联的文本消息。
该连接为只写连接。
连接数据类型为字符串。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal