DataSeries UDT 成员

下表列出了 DataSeries UDT 成员。
成员
描述
Label
图例中显示的数据序列的名称。
数据类型为字符串。
可见
确定是否显示数据点。当值为非零值时,显示数据点。
数据类型为布尔型。
Data[]
数组包含各图表线条的数据点。每个 DataSeries.Data[] 数组的最大数据点数为 500。如果数据点数超过 500,Chart ActiveX 控件仅会读取前 500 个数据点。
分配的数组元素数必须等于或大于
NumberOfDataPoints
值。
数据类型为浮点型数组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal