“插入 ActiveX 控件”对话框

插入 ActiveX 控件
对话框中所显示的 ActiveX 控件取决于系统安装的软件。在系统中注册的任何 ActiveX 控件都会显示为可用。
使用
插入 ActiveX 控件
对话框执行以下操作:
  • 将 ActiveX 控件添加到图形画面
  • 注册 ActiveX 控件
  • 移除 ActiveX 控件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal