打开最近使用的应用程序

您可以从
文件
菜单中打开最近使用的应用程序。
要打开最近使用的应用程序,请执行以下操作
  1. 在
    文件
    菜单中,选择
    最近打开的应用程序
    。
  2. 在列表中单击应用程序名称。
  3. 如果某个应用程序已打开,
    FactoryTalk View Studio
    将询问您是否关闭该应用程序。单击
    是
    。
该应用程序打开时会显示上次打开时的语言。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal