搜索
FactoryTalk View ME 帮助
“更改应用语言”对话框
如何打开“更改应用语言”对话框?
在
FactoryTalk View Studio
中,从
应用
菜单选择
更改应用语言
或者单击工具栏上的
更改应用语言
图标。
在设计时使用
更改应用程序语言
对话框切换应用程序语言。
以下对话框中的文本将更改为所选语言:
报警设置
显示
全局对象
参考消息
本地消息
在设计时切换应用程序语言
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal