全局连接的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,则应用程序会将有关全局连接的错误记录到诊断中:
  • 画面编号或远程画面编号控件包含一个不存在的画面编号。
  • 从数据源收到的时间或日期无效。
  • 数据源触发画面打印,但打印机没有响应。
  • 数据源触发画面打印,但运行时系统没有足够内存捕捉画面图像。
  • 分配给连接的表达式无效或包含无效的分配语句。
  • 表达式定义为运行宏,但该宏却不存在。
当画面更改由数据源远程控制时,如果操作员尝试更改图形画面,则应用程序会记录一个警告。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal